Symbol: 
Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration der projektweiten Einstellungen für Objekte des Typs „Visualisierung“.
Aufruf: Menü „Projekt Projekteinstellungen“, Kategorie „Visualisierung“
Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.
Registerkarte 'Allgemein'
|
„Textlisten-Dateien“ |
Verzeichnis, das Textlisten enthält, die im Projekt zur Verfügung stehen, um Texte für verschiedene Sprachen zu konfigurieren. CODESYS verwendet das Verzeichnis zum Beispiel beim Exportieren oder Importieren von Textlisten. Mit Klick auf |
|
„Bilddateien“ |
Verzeichnis, das Bilddateien enthält, die im Projekt zur Verfügung stehen. Mehrere Ordner sind mit einem Strichpunkt voneinander getrennt. CODESYS verwendet das Verzeichnis zum Beispiel beim Exportieren oder Importieren von Bilddateien. Mit Klick auf |
|
„Eigenschaften-Handling in allen Elementeigenschaften aktivieren“ |
Voraussetzung: Ihr IEC-Code enthält mindestens ein Objekt des Typs „Schnittstelleneigenschaft“, also eine Eigenschaft ![]() Voraussetzung: „Sichtbar“ ist aktiviert. |
Siehe auch
Registerkarte 'Symbolbibliotheken'
|
„Symbolbibliotheken“ |
Liste aller installierten Symbolbibliotheken Beispiel: |
|
„Zugewiesen“ |
|
Siehe auch
erscheint der Dialog
: Sie können ein Visualisierungselement in denjenigen seiner Eigenschaften, in
denen Sie eine IEC-Variable auswählen, auch mit einer Eigenschaft
konfigurieren. 
: Symbolbibliothek ist im Bibliotheksrepository installiert, aber