Symbol: 
Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration der Darstellung von Bibliotheksvisualisierungen und von Visualisierungen der POUs-Ansicht im Visualisierungseditor. Außerdem dient er der Konfiguration der Registerkarte „Visualisierungsmanager“ - „Einstellungen“, Gruppe „Stilkonfiguration“.
Aufruf: Menu „Tools Optionen“, Kategorie „Visualisierungsstile“
Diese Einstellungen werden zur Laufzeit der Visualisierungen nicht angewendet. Zur Laufzeit stehen ausschließlich die Einstellungen des Visualisierungsmanagers in der Registerkarte „Einstellungen“ zur Verfügung.
Siehe auch
- 
                           
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
 
'Stilkonfiguration für Bibliotheken und globale Visualisierungen'
| 
                                  Diese Einstellungen werden bei den Bibliotheksvisualisierungen und bei den Visualisierungen der POUs-Ansicht angewendet.  | 
                           |
| 
                                  „Keinen Visualisierungsstil verwenden“  | 
                              
                                  
  | 
                           
| 
                                  „Folgenden Visualisierungsstil verwenden“  | 
                              
                                  
  | 
                           
| 
                                  „Visualisierungsstil automatisch ableiten“  | 
                              
                                  
 Tatsächlich kann auftreten, dass das zu einer mangelhaften Darstellung führt. Dann wird die Ausweichlösung angewendet.  | 
                           
| 
                                  „Ausweichlösung, falls kein Visualisierungsstil abgeleitet werden konnte “  | 
                              
                                  Weiterer Stil, der nach dem ausgewählten Stil angewendet wird. Dann wird bei Elementeigenschaften, denen zunächst keine Stileigenschaften zugewiesen werden konnte, eine Stileigenschaft aus dem hier angegebenen Stil zugewiesen. Voraussetzung: Der ausgewählte Stil bewirkt auf der Darstellungsvariante eine (gerätebedingte) mangelhafte Darstellung.  | 
                           
'Stilauswahl'
| 
                                  Im Visualisierungsmanager in der Registerkarte „Einstellungen“ in der Gruppe „Stilkonfiguration“ kann die Auswahlliste von „Ausgewählter Stil“ konfiguriert werden.  | 
                           |
| 
                                  „Alle Versionen anzeigen“  | 
                              
                                  
 
  | 
                           
'Stil für neue Visualisierungsmanager'
| 
                                  „Zuletzt verwendet: <Stil, Version, Anbieter>“  | 
                              
                                  Stil, der automatisch als ausgewählt eingestellt wird, wenn Sie eine neue Visualisierungsapplikation hinzufügen. Hinweis: Tatsächlich ist es möglich, dass eine Darstellungsvariante trotz dieser Einstellung gerätebedingt auf andere Art und Weise dargestellt wird.  | 
                           
| 
                                  „Voreinstellung: <Stil, Version, Anbieter>“  | 
                           |
| 
                                  „<Stil, Version, Anbieter>“  | 
                           
: Die Darstellung erfolgt ohne Verwendung von Stileigenschaften. Elemente werden auf
                                    voreingestellte Art und Weise dargestellt.
:   Zur Auswahl stehen, neben dem aktuell ausgewählten Stil, alle weiteren Stile des
                                    Repositorys, aber nur  in der aktuellsten Version. Wenn für den ausgewählten Stil
                                    neuere Versionen  installiert  sind, werden diese auch aufgelistet.
: Zur Auswahl stehen alle installierten Stile in allen installierten Versionen.