Zugriffsrechte für ein Element der Visualisierung konfigurieren
Die Zugriffsrechte für Visualisierungselemente werden nicht an einzelne Benutzer vergeben, sondern an Gruppen, denen die Benutzer zugeordnet sind.
Voraussetzung: Ein Objekt „Visualization“ mit mindestens 1 eingefügten Visualisierungselement ist geöffnet.
-
Klicken Sie auf ein Visualisierungselement im Editor.
-
Klicken Sie in der Ansicht „Eigenschaften“ auf das Feld „Wert“ der Elementeigenschaft „Zugriffsrechte“.
Der Dialog „Zugriffsrechte“ öffnet sich.
-
Wählen Sie die Zugriffsrechte aus, die die jeweilige Benutzergruppe für das Visualisierungslement haben soll.
Hinweis: Wenn die Option „Gruppenhierarchie wird verwendet“ aktiviert ist, können Gruppen mit niedrigerer Hierarchie nicht mehr Rechte erhalten als Gruppen, die in der Hierarchie weiter oben stehen.
In der „Elementliste“ der Visualisierung sehen Sie in der Spalte „Zugriffsrechte“, für welche Elemente Zugriffsrechte an Gruppen vergeben sind.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'