Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Konfiguration der Frame-Visualisierungen“.
Aufruf:
-
Menü „Visualisierung“
-
Klick auf die Schaltfläche „Konfigurieren“ in Eigenschaft „Referenzierte Visualisierungen“.
Voraussetzung: Im Editor ist ein Element des Typs „Frame“ oder „Registerkarten“ selektiert. Ansicht „Elementeigenschaften“ ist geöffnet.
Dialog 'Konfiguration der Framevisualisierungen'
Der Dialog ermöglicht Ihnen aus allen verfügbaren Visualisierungen eine oder mehrere auszuwählen. Die ausgewählten Visualisierungen werden zur Laufzeit im Fensterbereich des Frames oder der Registerkarten dargestellt.




HINWEIS

Visualisierungen können mit Hilfe von „Frame“-Elementen beliebig tief verschachtelt sein. Um den Frame-Auswahltyp „Beliebige Visualisierung umschalten“ problemlos nutzen zu können, darf ein „Frame“ jedoch nicht mehr als 21 referenzierte Visualisierungen enthalten.
Sehen Sie hierzu auch die Beschreibung zur „Eingabekonfiguration“ eines Elements: Aktion „Frame-Visualisierung umschalten“.
|
„Nach Visualisierungsnamen“ |
Die Liste der verfügbaren Visualisierungen des Projekts und der Bibliotheken ist alphabetisch sortiert. |
|
„Nach Typ oder Instanz“ |
Die Liste der verfügbaren Visualisierungen des Projekts und der Bibliotheken ist nach Typ oder Instanz sortiert. |
|
Eingabefeld für einen Filter |
Wenn ein Filtertext eingegeben ist, sind nur die Visualisierungen, deren Namen den Filtertext enthalten, aufgelistet. |
|
|
Projekt, darunter die Visualisierungen des Projekts |
|
|
Bibliothek, darunter Visualisierungen der Bibliothek |
|
|
Klicken Sie auf das Symbo,l um der Liste der ausgewählten Visualisierungen eine hinzuzufügen. Voraussetzung: Unter „Verfügbare Visualisierungen“ ist diese ausgewählt. Tipp: Um eine Visualisierung hinzuzufügen, können Sie unter „Verfügbare Visualisierungen“ auf eine doppelklicken. |
|
|
Klicken Sie auf das Symbol, um eine Visualisierung aus der Liste zu löschen. Voraussetzung: Unter „Ausgewählte Visualisierungen“ ist diese ausgewählt. |
|
Über die Reihenfolge in dieser Liste werden die Visualisierungen automatisch numerisch
indiziert. Die oberste Visualisierung hat den Index Hinweis: Die Elemente „ Frame“ und „Registerkarten“ verwenden den Index, der in der Eigenschaft „Umschaltvariable“ angegeben Variablen. |
|
|
|
Klicken Sie auf das Symbol, um eine Visualisierung in der Liste nach oben zu schieben. Voraussetzung: Unter „Ausgewählte Visualisierungen“ ist diese ausgewählt. |
|
|
Klicken Sie auf das Symbol, um eine Visualisierung in der Liste nach unten zu schieben. Voraussetzung: Unter „Ausgewählte Visualisierungen“ ist diese ausgewählt. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'