Funktion: Der Befehl stellt weitere Befehle zur Verfügung. Sie dienen der Ausrichtung von Visualisierungselementen im Fensterbereich der Visualisierung.
Aufruf: Menü „Visualisierung“, Kontextmenü
Befehl 'Links ausrichten'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente in einer Linie durch den linken Rand des Elements aus, das am weitesten links positioniert ist.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Oben ausrichten'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente in einer Linie durch den oberen Rand des Elements aus, das am weitesten oben positioniert ist.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Rechts ausrichten'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente in einer Linie durch den rechten Rand des Elements aus, das am weitesten rechts positioniert ist.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Unten ausrichten'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente in einer Linie am unteren Rand des Elements aus, das am weitesten unten positioniert ist.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Vertikal zentrieren'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente an ihrer gemeinsamen vertikalen Mitte aus.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Horizontal zentrieren'
Symbol: 
Funktion:Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente an ihrer gemeinsamen horizontalen Mitte aus.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Horizontalen Abstand gleichmachen'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente so aus, dass das linkeste und das rechteste Element ihre Positionen behalten und die Elemente dazwischen horizontal mit gleichem Abstand positioniert werden.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: 3 oder mehr Elemente sind selektiert. Dabei ist das 1te Element blau, die weiteren Elemente sind grau dargestellt.
Befehl 'Horizontalen Abstand vergrößern'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente so aus, dass das blaue Element seine Position behält und die weiteren Elemente horizontal mit mehr Abstand zwischen den Elementen positioniert werden. Der Abstand vergrößert sich jeweils um 1 Pixel.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Horizontalen Abstand verkleinern'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente so aus, dass das blaue Element seine Position behält und die weiteren Elemente horizontal mit weniger Abstand zwischen den Elementen positioniert werden. Der Abstand verkleinert sich jeweils um 1 Pixel.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Horizontalen Abstand entfernen'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente so aus, dass das blaue Element seine Position behält und die weiteren Elemente horizontal ohne Abstand zueinander positioniert werden.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Vertikalen Abstand gleichmachen'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente so aus, dass das oberste und das unterste Element ihre Positionen behalten und die Elemente dazwischen vertikal mit gleichem Abstand positioniert werden.
Aufruf: Menü „Visualisierung“, Kontextmenü
Voraussetzung: 3 oder mehr Elemente sind selektiert. Dabei ist das 1te Element blau, die weiteren Elemente sind grau dargestellt.
Befehl 'Vertikalen Abstand vergrößern'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente so aus, dass das blaue Element seine Position behält und die weiteren Elemente vertikal mit mehr Abstand zwischen den Elementen positioniert werden. Der Abstand vergrößert sich jeweils um 1 Pixel.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Vertikalen Abstand verkleinern'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente so aus, dass das blaue Element seine Position behält und die weiteren Elemente vertikal mit weniger Abstand zwischen den Elementen positioniert werden. Der Abstand verkleinert sich jeweils um 1 Pixel.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Vertikalen Abstand entfernen'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente so aus, dass das blaue Element seine Position behält und die weiteren Elemente vertikal ohne Abstand zueinander positioniert werden.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Befehl 'Breite gleichmachen'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl gleicht die Breite der selektierten Visualisierungselemente an die Breite des blau selektierten Elements an.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert. Dabei ist das 1te Element blau, die weiteren Elemente sind grau dargestellt.
Der Befehl wirkt nicht bei Linien oder Polygone.
Befehl 'Höhe gleichmachen'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl gleicht die Höhe der selektierten Visualisierungselemente an die Höhe des blau selektierten Elements an.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert. Dabei ist das 1te Element blau, die weiteren Elemente sind grau dargestellt.
Der Befehl wirkt nicht bei Linien oder Polygone.
Befehl 'Größe gleichmachen'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl gleicht die Größe der selektierten Visualisierungselemente an die Größe des blau selektierten Elements an.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert. Dabei ist das 1te Element blau, die weiteren Elemente sind grau dargestellt.
Der Befehl wirkt nicht bei Linien oder Polygone.
Befehl 'Größe an Raster anpassen'
Symbol: 
Funktion: Der Befehl richtet die selektierten Visualisierungselemente in Größe und Position am Raster aus.
Aufruf: Menü „Visualisierung Ausrichtung“, Kontextmenü
Voraussetzung: Mehrere Elemente sind selektiert.
Der Befehl wirkt nicht bei Linien oder Polygone.