Eine Animation der Darstellung von Text können Sie in der Eigenschaft „Schriftartvariablen“ konfigurieren. Alle Basiselemente verfügen über diese Eigenschaft, außerdem noch Tabellen, Scrollbalken, und Textfelder.
Beispiel: Schriftartgröße animieren
Voraussetzung: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.
- 
                           
Öffnen Sie die Visualisierung und fügen Sie ein Element „Rechteck“ hinzu.
Die Ansicht „Eigenschaften“ zeigt die Konfiguration des Elements an.
 - 
                           
Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte Text“ mit
Important. - 
                           
Deklarieren Sie in der Applikation in der POU
PLC_PRGeine typkonforme Variablen:iFontHeight : INT; - 
                           
Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Schriftartvariablen Größe“ mit
PLC_PRG.iFontHeight. - 
                           
Implementieren Sie eine Änderung der Größe der Schriftart.
iFontHeight := iFontHeight + 1) MOD 20;
 - 
                           
Übersetzen, laden und starten Sie die Applikation.
Die Applikation läuft. Die Visualisierung öffnet sich. Das Rechteck ist mit
Importantbeschriftet. Die Schriftgröße wächst von 1 auf 20 an.