Funktion: Der Befehl schaltet in den SVN-Offlinebetrieb um. Im SVN-Offlinebetrieb sind das implizite Sperren und alle Befehle, die auf das SVN-Projektarchiv zugreifen, nicht möglich.
Aufruf:
-
Menü „Projekt SVN“
-
Kontextmenü „SVN“
Voraussetzung: Das Projekt ist mit SVN verbunden.
Beim Zurückschalten in den SVN-Onlinebetrieb werden alle vorhandenen Sperren der Arbeitskopien gegenüber dem Server geprüft. Wenn diese Sperren ungültig sind, werden sie freigegeben.
Anwendungsfall
Der Anwender an einer Maschine möchte Veränderungen am Projekt vornehmen, ohne die Verbindung zu trennen. Aktuell besteht jedoch keine Verbindung zum Server. Bei aktiviertem automatischen Sperren ist trotzdem ein Arbeiten möglich, da der SVN-Offlinebetrieb die automatischen Sperren temporär deaktiviert.