Objekt: PROFINET IO-Field Device
Die Registerkarte zeigt die Kommunikationsgrundeinstellungen.
„Remanente Daten verwenden“ |
Es werden die IP-Einstellungen und der Stationsname dieser Datei verwendet. Initial
ist die IP-Adresse gemäß Norm |
„Projektparameter verwenden“ |
Es werden beim Start des Gerätes initial immer die im Projekt definierten Werte für IP-Konfiguration und Stationsnamen verwendet. |
„Stationsname“ |
Der Name des Geräts im Netzwerk. Hinweis: Der Stationsname und die IP-Einstellungen können von den im Projekt konfigurieren
(Standard-) Einstellungen abweichen. Sie können im laufenden Betrieb vom Controller
gesetzt werden und unter Umständen (das heißt, wenn dies der Controller in den Kommandos
|
„IP-Adresse“ |
Initiale IP-Einstellungen Achtung: Diese Daten können vom PROFINET IO-Controller geändert werden. Die Daten werden dann remanent auf dem Dateisystem der Steuerung abgelegt. Nach einem Neustart der Steuerung sind dann diese gespeicherten Daten wirksam. Die Einstellungen hier werden dann ignoriert. |
„Subnetzmaske“ |
|
„Default Gateway“ |
Im Onlinebetrieb werden Ihnen auf der Registerkarte „Status“ der Stationsname und die IP-Einstellungen angezeigt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'