Symbol: 
Funktion: Die Registerkarte erlaubt die Konfiguration und den Transfer von Steuerungszertifikaten für eine verschlüsselte Kommunikation mit der Steuerung
Aufruf: Menü „Ansicht“
Voraussetzung: Das Zusatzprodukt CODESYS Security Agent ist installiert.
Sehen Sie für weitere Informationen zum Thema die CODESYS-Hilfe:
Die Registerkarte „Geräte“ zeigt alle im Projekt konfigurierten SPS-Geräte und ihre Zertifikatsspeicher. Wenn der Kommunikationspfad zur Steuerung konfiguriert ist, sehen Sie die in den Speichern liegenden Zertifikate. Sie können hier neue Zertifikate auf der Steuerung erstellen und konfigurieren. Wenn ein aktuell verwendetes Zertifikat am Ablaufen ist, werden Sie beim Einloggen auf das Gerät gewarnt und können ebenfalls direkt in den „Security Screen“ wechseln, um das Zertifikat zu erneuern.
|
Linke Seite: „Information“ |
Geräte und Zertifikatsspeicher Zeigt die einzelnen Geräte Beispielsweise gibt es für die CODESYS Control Win V3 folgende Kategorien:
|
|
Werkzeugleiste links |
|
|
Rechte Seite: „Information“ |
Wenn der aktive Pfad zur Steuerung gesetzt ist und ein Geräteknoten selektiert ist, erscheinen auf der rechten Seite alle Anwendungsfälle für Steuerungszertifikate.
Solange kein Zertifikat für einen dieser Anwendungsfälle vorliegt, erscheint er mit
dem Icon Wenn links ein Zertifikatsspeicher selektiert ist, erscheinen auf der rechten Seite alle darin liegenden Zertifikate mit folgenden Angaben: „Information“: Anwendungsfall (momentan wird die betroffene Steuerungskomponente angezeigt), Beispiel: „CmpSecureChannel“ „Erstellt für“: Name des Computers, für den das Zertifikat erstellt wurde, Beispiel: „MyLocalPC“ „Erstellt von“: Name des Computers, auf dem das Zertifikat erstellt wurde, Beispiel: „MyLocalPC“ „Gültig ab“: Datum, Beispiel: „20.07.2017 15:09:29“ „Gültig bis“: Datum: Beispiel: „20.07.2022 00:00:00“; Abhängig von der Restlaufzeit des Zertifikats ändert sich die farbliche Hinterlegung des Felds: Grün -> Gelb (zwei Drittel abgelaufen) -> Orange (neun Zehntel abgelaufen) -> Rot (abgelaufen). Hinweis: Beim Einloggen auf die Steuerung erhalten Sie eine Warnung, wenn zwei Drittel oder mehr der Gültigkeitsdauer abgelaufen sind. Sie können dann hier im „Security Screen“ das Zertifikat erneuern. „Daumenabdruck“: Hash-Wert aus bestimmten Eigenschaften des Zertifikats zur Identifizierung, Beispiel: „279e1a46b86bd636c8e6f19fd51c222469ec49a8“ Ein Doppelklick auf einen Zertifikatseintrag öffnet den Windows-Standarddialog „Zertifikat“. Damit können Sie beispielsweise ein Steuerungszertifikat im Windows Certificate Store in den Ordner „Controller Certificates“ importieren, damit es zur Verschlüsselung von Download, Online-Change und Bootapplikation zur Verfügung steht. Wenn für einen Anwendungsfall mehrere Zertifikate vorliegen, bestimmt das System mit folgenden Auswahlschritten, welches Zertifikat verwendet wird:
|
|
Drag&Drop: Verschieben des Zertifikats in einen anderen Zertifikatsspeicher des gleichen Geräts Ein Doppelklick auf einen Zertifikatseintrag öffnet den Windows-Standarddialog zur Anzeige aller Zertifikatsinformationen. |
|
|
Werkzeugleiste rechts |
Der Dialog „Zertifikatseinstellungen“ erscheint zur Konfiguration der „Gültigkeitsdauer“ des Zertifikats und der „Schlüssellänge“ für den Privaten Schlüssel. „OK“ speichert die eingegeben Werte in den CODESYS-Optionen. Sie werden bei der nächsten Operation zunächst wieder als Wert gesetzt. Solange die Erstellung des Zertifikats läuft, steht hinter dem Anwendungsfall "„(rechnet)“". Sie können die Erstellung nicht abbrechen, sie können jedoch den „Security-Screen“ schließen und weiterarbeiten.
I
|
als aufklappbare Knoten und jeweils darunter die steuerungsspezifischen
Zertifikatsspeicher.
: Aktualisieren der Anzeige
: Download: Übertragen des ausgewählten Zertifikats zur SPS
und dem Zusatz
: Erzeugen eines neuen Zertifikats für einen bestimmten Anwendungsfall:
: Löschen des selektierten Zertifikats
: Hochladen und Speichern des selektierten Zertifikats ins lokale Dateisystem
: Details zum selektierten Zertifikat: Öffnet den Dialog
: Erneuern des selektierten Zertifikats. Öffnet den Dialog