Bitte beachten Sie, dass nicht jede Steuerung das Abschalten der verschlüsselten Kommunikation unterstützt!




HINWEIS

Es ist dringend davon abzuraten, die verschlüsselte Kommunikation zu deaktivieren! Speziell in Verbindung mit einer aktivierten Benutzerverwaltung ist sollte die verschlüsselte Kommunikation unbedingt aktiviert sein, damit die Zugangsdaten nicht in falsche Hände geraten können!
Um die verschlüsselte Kommunikation zur Steuerung wieder zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
-
Wenn die Kommunikationsrichtlinie für die verschlüsselte Kommunikation auf "Erzwungen" steht, stellen Sie diese zunächst zurück auf "Optional"!
-
Setzen Sie im Geräteeditor auf Registerkarte „Kommunikation“, Menü „Gerät“ den Schalter für die „Verschlüsselte Kommunikation“ wieder zurück auf deaktiviert. Falls Sie den CODESYS Security Agent installiert haben, können Sie die Einstellung auch im „Security-Screen“ verändern.
CODESYS kommuniziert wieder unverschlüsselt mit der Steuerung! Auch andere Clients können wieder ohne Verschlüsselung kommunizieren.