CODESYS bietet Befehle zum Exportieren und Importieren von Objekten in eine oder aus einer Datei. Hier stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
-
Export in oder Import aus eine(r) CODESYS-XML-Datei (*.export)
Dieses Format ist vollständig kompatibel zum CODESYS-Projektformat. Die Objekte werden in einem maschinenlesbaren XML-Format abgelegt.
-
Export in oder Import aus eine(r) XML-Datei im PLCopen-Format (*.xml)
Sie können dieses Format verwenden, um Informationen mit anderen Programmen (zum Beispiel Programmeditoren oder Dokumentations-Tools) auszutauschen. PLCopen XML definiert eine Untermenge der in CODESYS bekannten Elemente. Eine 100% Kompatibilität ist somit nicht sichergestellt.
Exportieren eines Projekts
Voraussetzung: Ein Projekt ist in CODESYS geöffnet.
-
Wählen Sie den Befehl „Projekt Exportieren...“ oder „Projekt PLCopenXML exportieren“
-
Wählen Sie im Dialog „Exportieren“ oder „PLCopenXML exportieren“ die Objekte aus, die sie exportieren wollen.
-
Klicken Sie „OK“.
-
Geben Sie den Dateinamen und den Speicherort an und klicken Sie „Speichern“.
Importieren eines Projekts
Voraussetzung: Ein Projekt ist in CODESYS geöffnet.
-
Wählen Sie den Befehl „Projekt Importieren...“ oder „Projekt PLCopenXML importieren“.
-
Wählen Sie im Dialog „Importieren“ oder „PLCopenXML importieren“ die Exportdatei aus, die Sie importieren wollen.
Ein Dialog öffnet sich und zeigt die Objekte in einer Baumstruktur an, die an dieser Stelle eingefügt werden können.
-
Selektieren Sie das Objekt im Objektbaum, unter dem die zu importierenden Objekte eingefügt werden sollen.
-
Wählen Sie die Objekte aus und klicken Sie auf „OK“.
Die Objekte werden zum bestehenden Objektbaum hinzugefügt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'