Das Pragma wird verwendet, um Variablen direkt hintereinander im Speicher zu allozieren. Wenn sich die Liste ändert, wird die gesamte Variablenliste an einen neuen Speicherplatz alloziiert. Dieses Pragma wird in Programmen und globalen Variablenlisten verwendet.
Syntax:
{attribute 'subsequent'}




HINWEIS

VAR_TEMP
in einem Programm mit Attribut 'subsequent'
führt zu einem Compiler-Fehler.
Wenn eine Variable in der Liste mit RETAIN
qualifiziert ist, werden alle Variablen des Deklarationsabschnitts im Speicherbereich
für RETAIN
abgelegt.