Mit dem Attribut 'ProcessValue'
kennzeichnen Sie eine Komponente einer Struktur. Im CFC-Editor können Sie dann den
Befehl „Attributierte Komponente als Eingang verwenden“ anwenden, um diese Struktur mit einem Eingang skalaren Typs zu verbinden.
Syntax:
{attribute 'ProcessValue'}
Einfügeort: Zeile oberhalb der betroffenen Strukturvariablen.
Beispiel
TYPE QINT : STRUCT Status : STRING; {attribute 'ProcessValue'} Value1 : INT; Value2 : INT; END_STRUCT END_TYPE