Das Pragma bewirkt, dass Sie Werte von Eigenschaften oder Funktionsaufrufen in der
Onlineansicht des IEC-Editors oder in einer Überwachungsliste monitoren können. Dazu
gibt es zwei mögliche Attributwerte: 'variable' und 'call'.
Syntax
{attribute 'monitoring' := 'variable'}
{attribute 'monitoring' := 'call'}
Monitoring von Programmierobjekten und deren Eigenschaften
Sie können in der Onlineansicht eines Funktionsbausteins oder eines Programms zusätzlich
zu den lokalen Variablen die untergeordneten Eigenschaften monitoren. Sie können
somit die Werte der Get- und Set-Methoden überwachen.
Fügen Sie entweder das Pragma {attribute 'monitoring' := 'variable'} oder das Pragma {attribute 'monitoring' := 'call'} in der Deklaration des Eigenschaftbausteins ein. Dann werden automatisch die aktuellen
Werte der Eigenschaft im IEC-Editor oder in einer Überwachungsliste angezeigt.
Beispiel
Das Objekt PLC_PRG zeigt während des Onlinebetriebs im ST-Editor den Wert der Eigenschaft Minutes an der Aufrufstelle inline an. Denn in der Deklaration der Eigenschaft Minutes steht das Pragma {attribute 'monitoring' := 'variable'}.

Prüfen Sie für jeden Anwendungsfall sorgfältig, welches Attributpragma geeignet ist, den gewünschten Wert anzuzeigen. Dies hängt davon ab, ob innerhalb der Eigenschaft weitere Operationen mit den Variablen implementiert sind.
1. Pragma {attribute 'monitoring':='variable'}:
Für die Eigenschaft wird eine implizite Variable angelegt, die immer dann den aktuellen
Eigenschaftswert erhält, wenn die Applikation die Set- oder Get-Methode aufruft. Der zuletzt in dieser Variablen gespeicherte Wert wird im Monitoring
dargestellt.
2. Pragma {attribute 'monitoring':='call'}:
Dieses Attribut können Sie nur für Eigenschaften verwenden, die einfache Datentypen
oder Pointer zurückgeben, nicht aber für strukturierte Typen.
Der zu monitorende Wert wird durch direktes Aufrufen der Eigenschaft gelesen oder
geschrieben. Das bedeutet, dass der Monitoring-Dienst des Laufzeitsystems die Get- oder Set-Methode der Eigenschaft ausführt.




HINWEIS

Wenn Sie das Pragma {attribute 'monitoring':='call'} einfügen, um zu monitoren, müssen Sie mögliche Seiteneffekte bedenken. Solche Seiteneffekte
können auftreten, wenn innerhalb der Eigenschaft zusätzliche Operationen implementiert
sind.




HINWEIS

Das Pragma {attribute 'monitoring'} wird auch für die Symbolkonfiguration ausgewertet. Beim Wert 'variable' ist dabei nur ein Lesezugriff möglich.
Mit dem Kontextmenübefehl „Zur Überwachungsliste hinzufügen“ wird im Onlinebetrieb eine Variable, auf der gerade der Cursor steht, unmittelbar in eine Überwachungsliste aufgenommen.
Forcen oder Schreiben von Funktionen wird nicht unterstützt. Forcen können Sie jedoch implizit implementieren, indem Sie einen zusätzlichen Eingabeparameter für die jeweilige Funktion hinzufügen, der als internes Force-Flag dient.
Funktionsmonitoring ist im Kompaktlaufzeitsystem nicht möglich.
Siehe auch