Das Pragma übergibt einen Schätzwert für den Stackgrößenbedarf.
Methoden mit rekursivem Aufruf halten einer Stackprüfung nicht stand, weil der Stackverbrauch nicht ermittelt werden kann. Folglich wird eine Warnung ausgegeben. Um diese Warnung zu unterdrücken, können Sie der Methode einen Schätzwert in Bytes für den Stackgrößenbedarf mitgeben. Dann durchläuft die Methode die Stackprüfung erfolgreich.
Syntax
{attribute 'estimated-stack-usage' := '<estimated stack size in bytes>'}
Beispiel
{attribute 'estimated-stack-usage' := '127'} // 127 bytes
METHOD PUBLIC DoIt : BOOL
VAR_INPUT
END_VAR
Einfügeort: Erste Zeile über dem Deklarationsteil der Methode
Im Kapitel "Methodenaufruf" finden Sie ein Beispiel, das dieses Pragma verwendet.
Rekursiver Methodenaufruf
Innerhalb ihrer Implementierung kann eine Methode sich selbst aufrufen: entweder direkt
mit Hilfe des THIS-Pointers, oder mit Hilfe einer lokalen Variablen für den zugeordneten Funktionsbaustein.
Verwenden Sie Rekursionen vorwiegend zur Bearbeitung von rekursiven Datentypen wie beispielsweise verketteten Listen. Allgemein ist es ratsam bei der Verwendung von Rekursion vorsichtig zu sein, da es bei unerwartet tiefen Rekursionen zu eine Stacküberlauf und damit zu einem Maschinenstillstand kommen kann."
Beispiel
Berechnung der Fakultät
Das folgende Programm PLC_PRG berechnet die Fakultät einer Zahl im Funktionsbaustein FB_Factorial auf unterschiedliche Weise in jeweils einer eigenen Methode.
-
Methode
m_Iterative: Iterativ -
Methode
m_Pragmaed: Rekursiv mit Warnungsunterdrückung -
Methode
m_Recursive: Rekursiv -
Methode
m_Temp: Temporär mit Warnungsunterdrückung
Nur die Methode m_Recursive erzeugt eine Warnung.

// Contains the data of the factorial calculation of uiNumber
TYPE FACTORIAL_RESULT :
STRUCT
uiNumber : UINT;
udiIterative : UDINT;
udiRecursive : UDINT;
udiPragmaed : UDINT;
udiTemp : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG
VAR
fb_Factorial_A : FB_Factorial;
factorial_A : FACTORIAL_RESULT := (uiNumber := 9, udiIterative := 0, udiRecursive := 0, udiPragmaed := 0 );
END_VAR
fb_Factorial_A.p_Number := factorial_A.uiNumber;
factorial_A.udiIterative := fb_Factorial_A.m_Iterative();
factorial_A.udiRecursive := fb_Factorial_A.m_Recursive(uiN := factorial_A.uiNumber);
factorial_A.udiPragmaed := fb_Factorial_A.m_Pragmaed(uiN := factorial_A.uiNumber);
factorial_A.udiTemp := fb_Factorial_A.m_Temp(uiN := factorial_A.uiNumber);
//Factorial calculation in different ways
FUNCTION_BLOCK FB_Factorial
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
uiN : UINT;
udiIterative : UDINT;
udiPragmaed : UDINT;
udiRecursive : UDINT;
END_VAR
// Iterative calculation
METHOD PUBLIC m_Iterative : UDINT
VAR
uiCnt : UINT;
END_VAR
m_Iterative := 1;
IF uiN > 1 THEN
FOR uiCnt := 1 TO uiN DO
m_Iterative := m_Iterative * uiCnt;
END_FOR;
RETURN;
ELSE
RETURN;
END_IF;
//Recursive calculation with suppressed warning
{attribute 'estimated-stack-usage' := '99'}
METHOD PUBLIC m_Pragmaed : UDINT
VAR_INPUT
uiN : UINT;
END_VAR
VAR
END_VAR
m_Pragmaed := 1;
IF uiN > 1 THEN
m_Pragmaed := uiN * THIS^.m_Pragmaed(uiN := (uiN - 1));
RETURN;
ELSE
RETURN;
END_IF;
//Recursive calculation
METHOD PUBLIC m_Recursive : UDINT
VAR_INPUT
uiN : UINT;
END_VAR
VAR
END_VAR
m_Recursive := 1;
IF uiN > 1 THEN
m_Recursive := uiN * THIS^.m_Recursive(uiN := (uiN - 1) );
RETURN;
ELSE
RETURN;
END_IF;
// Called by temporary FB instance
{attribute 'estimated-stack-usage' := '99'}
METHOD PUBLIC m_Temp : UDINT
VAR_INPUT
uiN : UINT;
END_VAR
VAR
fb_Temp : FB_Factorial;
END_VAR
m_Temp := 1;
IF uiN > 1 THEN
m_Temp := uiN * fb_Temp.m_Temp(uiN := (uiN - 1));
RETURN;
ELSE
RETURN;
END_IF;
PROPERTY p_Number : UINT
uiN := p_Number; //Setter method
Bei der Ausführung des Programms generiert nur die Methode m_Recursive eine Warnung.