Das Pragma bewirkt, dass die Bezeichner einer eingebundenen kompilierten Bibliothek
<library name> .compiled-library, die mit dem Pragma ausgezeichnet wurden, vor Applikationsprogrammierern verborgen
werden. Die Bausteine können aufgerufen werden, aber die Variablen sind in der CODESYS-Oberfläche unsichtbar.
Betroffene Features
-
Bibliotheksverwaltung
-
Debugging
-
Eingabehilfe
-
Funktion “Komponenten auflisten"
-
Monitoring
-
Symbolkonfiguration
Das ist nützlich, wenn Sie Bibliotheken entwickeln. Als Bibliotheksentwickler zeichnen Sie Funktionsbausteine oder Variablen mit dem Pragma aus. Damit legen Sie fest, welche Bezeichner nach dem Einbinden in eine Applikation verborgen werden. Wenn Sie später die verborgenen Bezeichner beispielsweise beim Debugging oder beim Weiterentwickeln der Bibliothek vermissen, können Sie deren Sichtbarkeit wieder aktivieren.
Syntax
{attribute 'conditionalshow' ( := ' <some text> ' )? }
<some text>: Optionales Stringliteral, um die Sichtbarkeit der mit einem solchen Pragma gekennzeichneten
Bezeichner mit einem Kommandozeilenbefehl und diesem Literal zu steuern. Wenn das
Pragma ohne Literal angegeben ist, sind die Variablen in der CODESYS-Entwicklungsumgebung immer verborgen, unabhängig davon, wie CODESYS gestartet wurde. Weitere Hilfe dazu finden Sie im Dokument "Library Development
Summary".
Einfügeort: Oberste Zeile im Deklarationsteil eines Funktionsbausteins, oberhalb einer Variablen
Beispiel
Weitere Beispiele finden Sie im Dokument "Library Development Summary".
Verbergen einer Variablen
FUNCTION_BLOCK FB_DataManager
VAR
{attribute 'conditionalshow' := 'Library_Developer'}
iLocal : INT;
iCounter : INT;
END_VAR
Die Variable iLocal ist unsichtbar.
Verbergen eines Funktionsbausteins
{attribute 'conditionalshow' := 'Library_Developer'}
FUNCTION_BLOCK FB_DataManager
VAR
iLocal : INT;
iCounter : INT;
END_VAR
Die Bezeichner FB_DataManager, iLocal und iCounter sind unsichtbar.
Sichtbarkeit bei vorhandener Quellcodedatei
Wenn von einer eingebundenen Bibliothek auch die Quellcodedatei <library name> .library am gleichen Speicherort (Repository) vorhanden ist, sind die Bezeichnern trotz
Pragmas sichtbar. Das ist unabhängig davon, ob in der Deklaration ein Attributwert
angegeben wurde.
Kommandozeilenaufruf zur Aktivierung der Sichtbarkeit
Sie können die Sichtbarkeit der verborgenen Variablen auch ohne Quellcodedatei aktivieren,
indem Sie CODESYS mit der Kommandozeilenoption conditionalshowsymbols starten. Um die Sichtbarkeit zu aktivieren, geben Sie die durch Kommas voneinander
getrennten Attributwerte der Pragmas an.
Syntax
codesys.exe --conditionalshowsymbols=" <some text> ( ,<next text> )* "
Beispiel
codesys.exe --conditionalshowsymbols="Library_Developer"
codesys.exe --conditionalshowsymbols="Group_A,Group_B"
Siehe auch
-
"Library Development Summary", Kapitel "Visibility Control"