CODESYS bietet die Möglichkeit den Code einer Applikation in unterschiedlichen Speicherbereichen auf der Steuerung zu speichern. Voraussetzung dafür ist, dass Sie eine Steuerung verwenden, die diese Funktionalität unterstützt. Bei diesen speziellen Steuerungen enthält Ihre Applikation automatisch das Objekt „POU Locations“, mit dem Sie Ihren einzelnen Programmbausteinen unterschiedliche Speicherbereiche zuordnen.




HINWEIS

Bitte beachten Sie auch hersteller- oder steuerungsspezifische Vorgaben oder Informationen zu dieser Funktionalität
Voraussetzung: Die Applikation enthält keine Übersetzungsfehler.
-
Doppelklicken Sie auf das Objekt „POU Locations“ in der Ansicht „Geräte“.
-
Klicken Sie im geöffneten Objekt auf die Schaltfläche
Code erzeugen
.Alle Programmbausteine der Applikation werden mit ihrem Objekttyp, ihrer aktuellen Position im Speicher und ihrer Codegröße angezeigt.
-
Doppelklicken Sie bei den Programmbausteinen, die Sie in einem anderen Speicherbereich speichern wollen, auf den Eintrag in der Spalte „Konfigurierte Position“.
Ein Auswahlliste öffnet sich.
-
Wählen Sie in der Auswahlliste den gewünschten Speicherbereich aus.
-
Klicken auf „Bereinigen“ und anschließend auf „Code erzeugen“.
Die Programmbausteine werden an den neu konfigurierten Speicherorten abgelegt.
Siehe auch