CODESYS verwaltet die installierten Geräte im sogenannten Geräte-Repository. Ein Geräte-Repository ist ein definierter Platz im Dateisystem, der bei der CODESYS-Installation standardmäßig als "System-Repository" mit einem bestimmten Pfad vorgegeben ist. Über den Dialog „Geräte-Repository“ installieren Sie zusätzliche Geräte oder löschen vorhandene. Die Installation eines Geräts erfolgt durch das Einlesen der Gerätebeschreibungsdateien. In diesen Dateien sind die Eigenschaften eines Geräts hinsichtlich Konfigurierbarkeit, Programmierbarkeit und möglichen Verbindungen zu anderen Geräten festgelegt.
Sie können die im Geräte-Repository vorhandenen Geräte in Ihrem Projekt verwenden und in den Gerätebaum einfügen.
-
Geräte installieren