Eine geschlossene Leitungsverzweigung steht nur im KOP zur Verfügung und enthält einen Start- und einen Endpunkt. Sie dient der Implementierung einer parallelen Auswertung von logischen Elementen.
Einfügen einer geschlossenen Leitungsverzweigung
-
Befehl „FUP/KOP/AWL Kontakt parallel einfügen (unterhalb) “
-
Befehl „FUP/KOP/AWL Kontakt parallel einfügen (oberhalb) “
-
Befehl „FUP/KOP/AWL Verzweigung Start-/ Endpunkt setzen“
Geschlossene Leitungsverzeigung an einem Kontakt
Wenn Sie einen oder mehrere Kontakt markiert haben und Sie einen Befehl „Kontakt parallel einfügen“ ausführen, wird eine parallele Verzweigung mit einem einfachen vertikalen Strich eingefügt. Bei dieser Verzweigung durchläuft der Signalfluss beide Zweige. Es handelt sich um eine OR-Konstrukt der beiden Zweige.
Geschlossene Leitungsverzweigung an einem Baustein, OR-Auswertung, Kurzschlussauswertung
Neu: Wenn Sie einen Baustein markiert haben und Sie einen Befehl „Kontakt parallel einfügen“ ausführen, wird eine parallele Verzweigung mit einem doppelten vertikalen Strich
eingefügt. Dies signalisiert, dass eine Kurzschlussauswertung ("Short Circuit Evaluation"
- "SCE") implementiert ist. Die Kurschlussauswertung ermöglicht, die Ausführung eines
Funktionsbausteins mit einem booleschen Ausgang zu umgehen, wenn eine bestimmte Bedingung
TRUE ist. Die Bedingung kann im KOP-Editor durch einen dem Funktionsbausteinzweig parallel
geschalteten Zweig dargestellt werden. Die Kurzschlussbedingung wird durch einen oder
mehrere Kontakte in diesem Zweig definiert, die parallel oder sequentiell verschaltet
sind.
Funktionsweise:
Zuerst werden die Zweige betrachtet, die nicht den Funktionsbaustein enthalten. Wenn
CODESYS für einen dieser Zweige der Wert TRUE ermittelt, dann wird der Funktionsbaustein im parallelen Zweig nicht aufgerufen.
In diesem Fall wird der Wert, der am Eingang des Funktionsbausteins anliegt, unmittelbar
auf den Ausgang übertragen. Wenn CODESYS für die Kurzschlussauswertungsbedingung FALSE ermittelt, dann wird der Baustein aufgerufen und das boolesche Ergebnis seiner Abarbeitung
wird weitergegeben.
Wenn alle Zweige Funktionsbausteine enthalten, werden sie von oben nach unten ausgewertet
und ihre Ausgänge mit logischen OR-Operationen verknüpft. Wenn es keine Zweige mit
Funktionsbausteinen gibt, werden normale OR-Operationen durchgeführt.
Beispiel
Die Funktionsbaustein-Instanz x1 (TON) hat einen booleschen Eingang und einen booleschen Ausgang. Die Ausführung
von x1 wird ausgelassen, wenn für die Bedingung in der parallelen Leitungsverzweigung TRUE ermittelt wurde. Der Bedingungswert resultiert aus den OR- und AND-Operationen, die
die Kontakte cond1, cond2 und cond3 verknüpfen.
Wenn der Bedingungswert aus der Verknüpfung der Kontakte cond1, cond2 und cond3 FALSE ist, wird x1 ausgeführt.

(1) zeigt durch die doppelt gezeichneten Vertikalverbindungen an, dass es sich um ein Konstrukt handelt, das einer Kurzschlussauswertung unterliegt.
(2) zeigt durch die einfach gezeichneten Vertikalverbindungen an, dass es sich um ein OR-Konstrukt handelt.
Im Folgenden wird das oben gezeigte KOP-Beispiel als ST-Code gezeigt. Dabei sind
P_IN und P_OUT die booleschen Werte am Eingang (Aufspaltungspunkt) und Ausgang (Wiedervereinigungspunkt)
der parallelen Leitungsverzweigung.
P_IN := b1 AND b2;
IF ((P_IN AND cond1) AND (cond2 OR cond3)) THEN
P_OUT := P_IN;
ELSE
x1(IN := P_IN, PT := {p 10}t#2s);
tElapsed := x1.ET;
P_OUT := x1.Q;
END_IF
bRes := P_OUT AND b3;