Symbol 
Ein Netzwerk ist die Basiseinheit eines FUP- oder KOP-Programms. Im FUP/KOP/AWL Editor sind die Netzwerke in einer Liste untereinander angeordnet. Jedes Netzwerk ist an der linken Seite mit einer fortlaufenden Netzwerknummer versehen und kann Folgendes enthalten: logische und arithmetische Ausdrücke, Programm-, Funktions- und Funktionsbausteinaufrufe, eine Sprung- oder Return-Anweisung.
Ein AWL-Programm besteht aus mindestens 1 Netzwerk. Dieses Netzwerk kann alle AWL-Anweisungen des Programms enthalten.
Sie können jedes Netzwerk mit einem Titel, einem Kommentar oder einer Marke versehen. In den CODESYS Optionen, Kategorie „FUP, KOP und AWL“ können Sie definieren, ob Netzwerktitel, Netzwerkkommentar und Trennlinien zwischen den einzelnen Netzwerken im Editor angezeigt werden.
Um einen Netzwerktitel einzugeben, klicken Sie auf die 1. Zeile des Netzwerks. Zur Eingabe eines Kommentars klicken Sie auf die 2.Zeile des Netzwerks.