Wenn der Operand der Set-Zuweisung auf TRUE schaltet, bewirkt die Zuweisung, dass der Variablen links des Operators ein TRUE zugewiesen wird. Die Variable wird gesetzt.
<variable name> S= <operand name> ;
Die Variablen und der Operand haben den Datentyp BOOL.
Beispiel
PROGRAM PLC_PRG VAR xOperand: BOOL := FALSE; xSetVariable: BOOL := FALSE; END_VAR xSetVariable S= xOperand;
Wenn der Operand xOperand von FALSE auf TRUE schaltet, wird auch der Variable xSetVariable ein TRUE zugewiesen. Dann aber behält die Variable diesen Zustand, auch wenn der Operand
weiterhin seinen Zustand wechselt.
Mehrfachzuweisungen




HINWEIS

Bei Mehrfachzuweisungen innerhalb einer Codezeile werden die einzelnen Zuweisungen nicht von rechts nach links abgearbeitet, sondern alle Zuweisungen beziehen sich auf den Operanden am Codezeilenende.
Beispiel
FUNCTION funCompute : BOOL VAR_INPUT xIn : BOOL; END_VAR IF xIn = TRUE THEN funCompute := TRUE; RETURN; END_IF PROGRAM PLC_PRG VAR xSetVariable: BOOL; xResetVariable: BOOL := TRUE; xVar: BOOL; END_VAR xSetVariable S= xResetVariable R= funCompute(xIn := xVar);
xResetVariable erhält die R=-Zuweisung des Rückgabewerts von funCompute. xSetVariable erhält die S=-Zuweisung des Rückgabewerts von funCompute, aber nicht von xResetVariable.