Für ein Benutzerprofil ein Zertifikat für die Projektdateientschlüsselung konfigurieren
Wenn ein Projekt mit einem Zertifikat verschlüsselt ist, ist dieses Zertifikat zur Entschlüsselung nötig, um das Projekt zu öffnen. Sie können ein solches Zertifikat gezielt bestimmten Benutzerprofilen zuweisen. Dazu wählen Sie das Zertifikat auf der Registerkarte „Benutzer“ des „Security Screen“ aus dem Windows Certificate Store aus.
-
Doppelklicken Sie auf
in der Statusleiste oder wählen Sie den Befehl „Ansicht Security-Screen“.Die Ansicht „Security-Screen“ öffnet sich.
-
Wählen Sie in der Registerkarte „Benutzer“ das Benutzerprofil aus, dessen Kommunikation verschlüsselt werden soll. Standardmäßig ist das Benutzerprofil angegeben, mit dem Sie sich auf Ihrem Rechner bei Windows angemeldet haben. Sie können aber auch über
ein neues Benutzerprofil erstellen. -
Klicken Sie im Bereich „Projektdateientschlüsselung“ auf die Schaltfläche
. Der Dialog „Zertifikatsauswahl“ öffnet sich.
-
Wählen Sie in der Auflistung „Verfügbare Zertifikate im lokalen Windows Certificate Store“ ein Zertifikat mit einem privaten Schlüssel aus. Zertifikate mit privatem Schlüssel sind mit dem Symbol
gekennzeichnet. -
Klicken Sie auf die Schaltfläche

-
Das Zertifikat wird in dem oberen Fenster des Dialogs hinzugefügt.
-
Klicken Sie auf „OK“ zur Bestätigung Ihrer Eingaben.
Das ausgewählte Zertifikat wird im „Security-Screen“ im Bereich „Projektdateientschlüsselung“ angezeigt.
Projekt mit einem Zertifikat verschlüsseln
Ein mit einem Zertifikat verschlüsseltes Projekt in Verbindung mit einer Benutzerverwaltung ermöglicht den Zugriff auf das Projekt gezielt einzuschränken.
-
Wählen Sie den Befehl „Projekt Projekteinstellungen“ und dann Kategorie „Sicherheit“.
Der Dialog „Projekteinstellungen / Sicherheit“ öffnet sich.
-
Wählen Sie die Option „Verschlüsselung“.
Die Optionsfelder „Passwort“, „Dongle“ und „Zertifikate “ sind verfügbar.
-
Wählen Sie die Option „Zertifikate“.
Im unteren Dialogteil erscheint die Liste der für die Projektverschlüsselung vorliegenden Zertifikate. Wenn noch kein Zertifikat eingetragen ist, wählen Sie nach Klick auf
im Dialog „Zertifikatsauswahl“ ein passendes Zertifikat aus und kehren zurück zum Dialog „Projekteinstellungen“. Das Zertifikat ist nun zur Verschlüsselung eingetragen. Jetzt kann das Projekt nur
noch auf Computern von Benutzern bearbeitet werden, die ebenfalls das Zertifikat für
die Dateientschlüsselung besitzen.
Zertifikat im Benutzerprofil löschen
Sie löschen das Zertifikat in der Ansicht „Security-Screen“, entweder direkt auf der Registerkarte „Benutzer“ oder im Dialog „Zertifikatsauswahl“. Das Löschen wird im jeweils anderen Dialog nachgezogen.
-
Dialog „Security-Screen“, Registerkarte „Benutzer“, „Digitale Signatur“ oder „Projektdatenentschlüsselung“: Wählen Sie ein Zertifikat und klicken Sie auf

-
Dialog „Zertifikatsauswahl“: Klicken Sie im Dialog „Security-Screen“, Registerkarte „Benutzer“ auf
. Selektieren Sie im Dialog „Zertifikatsauswahl“ im oberen Feld das zu löschende Zertifikat und klicken auf
.
Für ein Benutzerprofil ein Zertifikat für die digitale Signatur konfigurieren
Damit das Projekt nicht nur mit einem Zertifikat verschlüsselt ist, sondern auch seine Urheberschaft und Integrität prüfbar ist, können Sie das Projekt mit einer Signatur versehen:
-
Doppelklicken Sie auf
in der Statusleiste oder wählen Sie den Befehl „Ansicht Security-Screen“.Die Ansicht „Security-Screen“ öffnet sich.
-
Wählen Sie in der Registerkarte „Benutzer“ das Benutzerprofil aus, für das die digitale Signatur erstellt werden soll. Standardmäßig ist das Benutzerprofil angegeben, mit dem Sie sich auf Ihrem Rechner bei Windows angemeldet haben. Sie können aber auch über
ein neues Benutzerprofil erstellen. -
Klicken Sie im Bereich „Digitale Signatur“ auf die Schaltfläche
.Der Dialog „Zertifikatsauswahl“ öffnet sich.
-
Wählen Sie in der Auflistung „Verfügbare Zertifikate im lokalen Windows Certificate Store“ ein Zertifikat mit einem privaten Schlüssel aus. Zertifikate mit privatem Schlüssel sind mit dem Icon
gekennzeichnet. -
Klicken Sie auf die Schaltfläche
.Das Zertifikat wird in dem oberen Fenster des Dialogs hinzugefügt.
-
Klicken Sie auf „OK“ zur Bestätigung Ihrer Eingaben.
Das ausgewählte Zertifikat wird im „Security-Screen“ im Bereich „Digitale Signatur“ angezeigt.