Funktion: Der Dialog enthält die Eigenschaften der Applikation bezüglich Verschlüsselung. Wenn der CODESYS Security Agent installiert ist, können Sie hier einen Assistenten für die Verschlüsselung von Downloads, Online-Changes und Bootapplikationen starten.
Aufruf:
-
Menü „Ansicht Eigenschaften“
-
Kontextmenü eines Applikationsobjekts
Wenn in der Ansicht „Security-Screen“ im Bereich „Security-Level“ die Option „Verschlüsselung von Downloads, Online-Changes und Bootapplikationen“ aktiviert ist, ist in diesem Dialog die Verschlüsselungstechnik „Verschlüsselung mit Zertifikaten“ eingestellt und kann nicht verändert werden. |
|
„Keine Verschlüsselung“ |
|
„Einfache Verschlüsselung“ |
Sie können die Bootapplikation nur auf die Steuerung laden, wenn der hier definierte Dongle (Lizenzschlüssel) am Rechner steckt. Der Dongle wird von ABB AG oder dem jeweiligen Hardware-Hersteller bereitgestellt. Der Firmcode wird angezeigt, geben Sie noch den mitgelieferten Produktcode ein. |
„Verschlüsselung mit Lizenzmanagement“ |
Sie können die Bootapplikation nur auf die Steuerung laden, nachdem Sie Produktcode und Firmcode wie hier angegeben eingegeben haben und der entsprechende Dongle am Entwicklungsrechner und an der Steuerung steckt. Die Codes erhalten Sie vom Hersteller, der die Lizenzen verwaltet. |
„Verschlüsselung mit Zertifikaten“ |
Sie können die Bootapplikation nur auf die Steuerung laden, wenn ein gültiges Zertifikat dafür vorliegt. Der Bereich „Zertifikate“ ist aktiv. Beschreibung siehe unten. Diese Option ist bereits fest eingestellt, wenn in der Ansicht „Security-Screen“ in der Registerkarte „Benutzer“ die Option „Signieren von Downloads, Online-Changes und Bootapplikationen erzwingen“ aktiviert ist. |
Hinweis: Wenn in der Ansicht „Security-Screen“ im Bereich „Security-Level“ die Option „Verschlüsselung von Downloads, Online-Changes und Bootapplikationen“ aktiviert ist, ist im Dialog „Eigenschaften“ die Verschlüsselungstechnik „Verschlüsselung mit Zertifikaten“ eingestellt und kann nicht verändert werden. |
|
|
Der Dialog „Zertifikatsauswahl“ öffnet sich. Hier können zuvor installierte Zertifikate von Geräten, für die eine Verschlüsselung von Download, Online-Change und Bootappliaktion aktiviert ist, ausgewählt werden. Die Liste kann mehrere Einträge enthalten, wenn mehrere Geräte berechtigt sind, diese Applikation auszuführen. |
„Applikationscode digital signieren“ |
Die Applikation wird mit einer digitalen Signatur signiert. Das Zertifikat für die digitale Signatur ist in der Ansicht „Security-Screen“ in der Registerkarte „Benutzer“ eingetragen. |
Bereich für die Anzeige der ausgewählten Zertifikate mit zugehörigen Informationen |
Informationen je Zertifikat:
|
„Verschlüsselungsassistent“ |
Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der CODESYS Security Agent installiert ist. Sie startet den gleichnamigen Assistenten. Sehen Sie dazu die Hilfe zum CODESYS Security Agent. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
-
Hilfe zum CODESYS Security Agent