Funktion: In dem Dialog definieren Sie die Einstellungen für einen neuen Haltepunkt oder Datenhaltepunkt. Er ist identisch mit dem Dialog „Eigenschaften Haltepunkt“, der in der Ansicht „Haltepunkte“ verwendet wird..
Aufruf:
-
Menü „Debug Neuer Haltepunkt“
-
Menü „Debug Neuer Datenhaltepunkt“
Voraussetzung: Die Applikation ist im Onlinebetrieb.
Registerkarte 'Bedingung'
Der Dialog legt fest, unter welchen Voraussetzungen die Programmabarbeitung am Haltepunkt stoppen soll.




HINWEIS

Die Verwendung bedingter Haltepunkte verlangsamt die Codeausführung, auch wenn die
Bedingung nicht TRUE ist.
Bedingte Haltepunkte erfordern ein CODESYS Laufzeitsystem >= V3.5.4.0.
|
„Nur anhalten falls der Haltepunkt in einer der folgenden Tasks erreicht wird“ |
Sie können beispielsweise eine einzige "Debug Task" definieren und damit verhindern, dass beim Debugging auch andere Tasks betroffen werden, die den Baustein ebenfalls verwenden. |
|
„Trefferanzahl“ |
„Immer anhalten“: Das Programm stoppt immer an diesem Haltepunkt. Alternativ: Das Programm hält am Haltepunkt an, wenn der Haltepunkt so oft getroffen wurde, wie im Folgenden definiert ist (gewünschte Trefferzahl eintragen oder aus der Nummernliste auswählen):
|
|
„Halt, wenn TRUE“ |
|
Registerkarte 'Daten'
Voraussetzung: Es geht um die Eigenschaften eines "Datenhaltepunkts".
Die Funktion der Datenhaltepunkte ist vom Zielsystem abhängig. Aktuell sind Datenhaltepunkte nur mit der CODESYS Control Win V3 möglich.
|
In der Registerkarte wird die Variable oder Speicheradresse angegeben, für die der Datenhaltepunkt gesetzt ist oder wird. |
|
|
„Ausführung unterbrechen, wenn sich der Wert der angegebenen Variablen ändert“ |
Beispiele: Variable: |
|
„Größe“ |
Anzahl der Bytes der oben angegebenen Variablen oder Speicheradresse, die auf Änderung hin überwacht werden sollen. Beim Neueintragen der Variablen/Adresse wird zunächst automatisch ein zum Datentyp/Speicherplatz passender Wert eingestellt. Hinweis: Die „Größe“ und Anzahl ist vom Zielsystem abhängig. Für die CODESYS Control Win V3 können maximal 4 Datenhaltepunkte mit einer maximalen Größe von 8 Byte definiert werden. Beispiel: Beispiel: |
Registerkarte 'Ausführungspunkt Einstellungen'
Hier kann ein bestehender Haltepunkt oder Datenhaltepunkt in einen Ausführungspunkt umgewandelt werden.
|
„Ausführungspunkt (Ausführung stoppt nicht am Haltepunkt)“ |
|
|
„Folgenden Code ausführen“ |
Code, der beim Erreichen des Ausführungspunkts ausgeführt wird. Schleifenkonstruktionen (For, While) und IF- oder CASE-Ausdrücke sind nicht möglich. |
|
„Meldung im Geräte-Log ausgeben“ |
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Option „Logging in Haltepunkten aktivieren“ in den „Projekteinstellungen Compiler-Optionen“ freigeschaltet haben. CODESYS kann Variablen mit dem Platzhalter {Variablenname} im Meldungstext ausgegeben. |
Registerkarte 'Ort'
Voraussetzung: Der Befehl „Neuer Haltepunkt“ wurde ausgewählt.
|
„POU“ |
Baustein der aktiven Applikation, in dem der Haltepunkt positioniert ist. |
|
„Position“ |
Position des Haltepunkts im Baustein. Angabe in Form von Zeilen- und Spaltennummern (Texteditor) oder als Netzwerk- oder Elementnummern. |
|
„Instanzen:“ |
Bei Funktionsbausteinen müssen Sie festlegen, ob der Haltepunkt in der Implementierung oder in einer Instanz gesetzt werden soll
|
|
„Haltepunkt sofort aktivieren“ |
|
:
: Auswahl einer Variablen im Dialog
, deaktiviert: 
, deaktiviert: 
.