Funktion: Im Dialog ist definiert, wie Referenzen auf nicht mehr verfügbare Bibliotheken behandelt werden sollen. Hinweis: Die undefinierten Bibliotheksreferenzen finden sich im globalen Bibliotheksverwalter, der in der Ansicht „POUs“ liegt.
Aufruf: Der Dialog erscheint, wenn der Konverter beim Öffnen eines CoDeSys V2.3-Projekts in V3 eine Bibliothek findet, die in der aktuellen CODESYS-Version nicht mehr verwendet werden kann.
Ein CoDeSys V2.3-Projekt kann nur in ein CODESYS V3-Projekt konvertiert werden, wenn in CODESYS V3 das Package CODESYS V2.3 Converter installiert ist. Das Package ist im CODESYS Store erhältlich.
|
„Die Bibliothek ebenfalls konvertieren und installieren“ |
Der Konverter führt auch die Bibliotheksdatei in das neue Format über. Sie bleibt im Projekt referenziert. Sie wird automatisch im Bibliotheks-Repository in Kategorie "Sonstige" installiert. Wenn die Bibliothek nicht die für eine Installation nötigen Projektinformationen mitbringt, erscheint ein Dialog „Projektinformationen eingeben“, wo diese nachzutragen sind. |
|
„Die folgende bereits installierte Bibliothek verwenden“ |
Die bisher verwendete Bibliothek wird durch eine andere ersetzt. Über die Schaltfläche „ Auswählen“ erscheint dazu ein Dialog zur Auswahl aus den lokalen Bibliotheks-Repositorys. |
|
„Die Bibliothek ignorieren. Die Referenz wird im konvertierten Projekt nicht erscheinen“ |
Die Bibliotheksreferenz wird aus dem Projekt entfernt. |
|
„Dieses Mapping auch zukünftig verwenden, wenn diese Bibliothek auftritt“ |
Die hier im Dialog vorgenommen Einstellungen werden auch für künftige Projektkonvertierungen angewendet. |