Symbol: 
Funktion: Der Befehl öffnet die Ansicht „Aufrufbaum“.
Aufruf:
-
Menü „Ansicht“
-
Kontextmenü eines aufrufbaren Bausteins in der Ansicht „Geräte“ oder „POUs“
Ansicht 'Aufrufbaum'
Der Aufrufbaum steht jederzeit bereits vor dem Kompilieren (Übersetzen) der Applikation zur Verfügung. Er ist eine statische Darstellung der Aufrufer und der Aufrufe des Bausteins, den Sie explizit angeben. Somit enthält der Baum immer 2 Wurzelknoten, unter denen die jeweilige Aufrufabfolge als nacheinander eingerückte Einträge zu sehen ist. Rekursive Aufrufe sind in dieser Baumdarstellung schnell erkennbar.
Beispiel für einen Aufrufbaum (1) für Baustein (2) PLC_PRG:

-
(3) Knoten „<Bausteinname> wird aufgerufen von:“
-
(4) Knoten „<Bausteinname> ruft auf:“
|
„Bausteinname“ |
Name des Programmbausteins, kann händisch, oder durch Ziehen aus einer anderen Ansicht,
oder mit Hilfe der Schaltfläche Die Auswahlliste enthält die zuletzt eingegebenen Bausteinnamen. |
|
Symbolleiste und Tastaturbedienung: |
|
|
|
CODESYS sucht nach dem in „Bausteinname“ angegebenen Baustein und stellt seine Aufrufer und seine Aufrufe dar. |
|
|
Der Dialog „Eingabehilfe“ erscheint zur Auswahl eines Bausteinaufrufs oder Instanzaufrufs. Der Aufrufbaum wird nach der Auswahl automatisch aktualisiert. |
|
|
CODESYS springt zur Verwendungsstelle des Bausteins im Quellcode Ihres Programms. |
|
[F4]: Quellcodeposition des nächsten Bausteins anzeigen [Umschalt] + [F4]: Quellcodeposition des vorherigen Bausteins anzeigen |
Die Selektion im Aufrufbaum springt zum nächsten oder vorherigen Baustein in der Aufrufstruktur. Gleichzeitig wird die dazugehörige Quellcodeposition im jeweiligen Editor geöffnet. Hinweis: Ein Doppelklick auf einen Eintrag im Aufrufbaum öffnet ebenfalls die zugehörige Quellcodeposition. |
|
Darstellung des Aufrufbaums: |
|
|
„Symbol“ |
„<Bausteinname> wird aufgerufen von:“ Unter diesem Knoten erscheint die Aufrufabfolge für den Baustein. Der unterste Eintrag in dieser Baumstruktur zeigt den Start der Aufrufe. „<Bausteinname> ruft auf:“ Unter diesem Knoten erscheinen die von dem Baustein ausgehenden Aufrufe. Der unterste Eintrag in dieser Baumstruktur zeigt das Ende der Aufrufkette. |
|
„Position“ |
Für die Wurzelknoten im Aufrufbaum: Zeilennummer der Deklaration („Dekl“) des Bausteins. Für die Aufrufer oder Aufrufe unter den Wurzelknoten: Je nach Implementierungssprache Zeilennummer, Spaltennummer, Netzwerknummer ihrer Position. |
|
Kontextmenü für den gerade im Baum selektierten Eintrag: |
|
|
„Alles reduzieren“ |
Die ausgeklappten Einträge im Aufrufbaum werden bis auf die beiden Wurzelknoten zugeklappt. |
|
„Quellcodeposition anzeigen“ |
CODESYS springt zur Verwendungsstelle des Bausteins im Quellcode Ihres Programms. |
|
„Als neuen Wurzelknoten setzen“ |
Der im Aufrufbaum selektierte Eintrag erscheint in „Bausteinname“. Der Baum wird automatisch für die neuen Wurzelknoten angepasst. |
Im Unterschied zum statischen Aufrufbaum, der jederzeit Aufrufinformationen zu einem Baustein liefert, ist die Ansicht „Aufrufliste“ für unmittelbare Information während der schrittweisen Abarbeitung eines Programms vorgesehen. Die Aufrufliste zeigt immer den kompletten Aufrufpfad der gerade erreichten Position.
eingegeben werden.
: Baustein finden
: Quellcodeposition des selektierten Bausteins anzeigen