Symbol
, Tastaturkürzel [F10]
Funktion: Der Befehl führt die Anweisung, an der das Programm aktuell steht, aus und hält vor der nächsten Anweisung im Programmierbaustein an.
Aufruf: Menü „Debug“
Voraussetzung: Die Applikation ist im Onlinebetrieb und das Programm steht an der aktuellen Halteposition (Debugbetrieb).
Wenn in der auszuführenden Anweisung ein Aufruf ist (von einem Programm, einer Funktionsbaustein-Instanz, einer Funktion, einer Methode oder einer Aktion), wird der untergeordnete Programmierbaustein vollständig in einem Schritt durchlaufen und zum Aufruf zurückgekehrt. Dann wird vor der nächsten Anweisung (in der nächsten Codezeile) angehalten.
Wählen Sie den Befehl „Einzelschritt“, um in einen untergeordneten Baustein zu springen, um ihn in Einzelschritten auszuführen.