Symbol
, Tastaturkürzel [Strg] + [F11]
Funktion: Der Befehl führt das Programm bis zum nächsten Rücksprung aus und hält danach an.
Aufruf: Menü „Debug“
Voraussetzung: Die Applikation ist im Onlinebetrieb und das Programm steht an der aktuellen Halteposition (Debugbetrieb).
Wenn die aktuelle Halteposition in einem untergeordneten Programmierbaustein ist, wird dieser bis zum Ende durchlaufen. Dann wird zur Aufrufstelle im aufrufenden Programmierbaustein zurückgesprungen und dort angehalten (in der Zeile mit dem Aufruf).
Wenn die aktuelle Halteposition im Hauptprogramm ist, wird der Programmierbaustein bis zum Ende durchlaufen. Dann wird zurück an den Anfang (an den Programmstart an die erste Codezeile im Programmierbaustein) gesprungen und dort angehalten.