Symbol: 
Funktion: Der Befehl führt ein Programm bis zu einer mit dem Cursor gekennzeichneten Position aus.
Aufruf: Menü „Debug“
Voraussetzung: Die Applikation ist im Onlinebetrieb und das Programm steht an der aktuellen Halteposition (Debugbetrieb). Außerdem haben Sie mit dem Cursor eine beliebige Codezeile in einem beliebigen Programmierbaustein gekennzeichnet.
Die Anweisungen, die zwischen der aktuellen Halteposition und der Cursorposition liegen, werden in einem Schritt ausgeführt. Dann hält die Ausführung an der Cursorposition an, die damit zur nächsten Halteposition wird. Beachten Sie, dass die Codezeile, an der Sie den Cursor gesetzt haben, erreicht aber nicht ausgeführt wird.