Funktion: Der Befehl öffnet einen Dialog zum projektweiten Umbenennen eines Objekts oder einer Variablen.
Aufruf: Menü „Bearbeiten Refactoring“, Kontextmenü
Voraussetzung: Ein Objekt im Gerätebaum oder in der Ansicht „POUs“ ist selektiert oder im Deklarationsteil eines Programmierobjekts ist der Cursor vor oder auf einem Variablenbezeichner positioniert.
Sie können umbenennen:
-
Variablen
-
POUs
-
GVLs
-
Methoden
-
Eigenschaften
-
Geräte
-
Variablen und Einheitenumrechnungen innerhalb des Editors für Einheitenumrechnungen
Dialog 'Umbenennen'
„Aktueller Name“ |
Name des Objekts oder der Variablen |
„Neuer Name“ |
Eingabefeld für eine neuen Namen. Wenn der eingegebene Namen bereits existiert, meldet CODESYS dies direkt unter diesem Eingabefeld. |
„OK“ |
Aktivierbar, wenn Sie in „Neuer Name“ einen gültigen Namen eingegeben haben. Öffnet den Dialog „Refactoring“ In beiden Fenstern sind die jeweiligen Objekte und Stellen farblich markiert. In beiden Fenstern können Sie für jede Verwendungsstelle festlegen, was gemacht werden soll. Dazu stehen Ihnen im Kontextmenü folgende Befehle zur Verfügung |
Dialog 'Refactoring'
Der Dialog zeigt alle Verwendungsstellen innerhalb des Projekts. In beiden Fenstern sind die jeweiligen Objekte und Stellen farblich markiert. |
|
Rechtes Fenster |
Anzeige die jeweiligen Stelle innerhalb eines Objekts, wo „Aktueller Name “ vorkommt. |
Linkes Fenster |
Navigationsbaum des Projekts mit dem jeweiligen Objekt. |
Sie können in beiden Fenstern für jede Verwendungsstelle festlegen, was gemacht werden soll. Dazu stehen Ihnen im Kontextmenü folgende Befehle zur Verfügung: |
|
„Diese Änderung verwerfen“ |
Verwerfen der einzelnen Änderung im rechten Fenster |
„Dieses Objekt annehmen“ |
Annehmen aller Änderungen im betroffenen Objekt |
„Dieses Objekt verwerfen“ |
Verwerfen aller Änderungen im betroffenen Objekt |
„Das gesamte Projekt annehmen“ |
Annehmen aller Änderungen im Projekt |
„Das gesamte Projekt verwerfen“ |
Verwerfen aller Änderungen im Projekt |
CODESYS stellt angenommene Änderungen mit gelbem Hintergrund, verworfene Änderung mit grauem Hintergrund dar. |
Siehe auch