Symbol: 
Funktion: Der Befehl liest die Werte der Variablen einer Rezeptur aus der Steuerung und speichert sie in eine Datei.
Aufruf: Menü „Rezepturen“
Voraussetzung: Die Applikation ist im Onlinebetrieb und Sie haben den Wert einer Rezeptur in der Rezepturdefinition selektiert.
Nach dem Ausführen des Befehls werden Sie gefragt, ob die Variablenwerte in die Rezeptur im Projekt eingelesen oder nur gespeichert werden sollen. Ein Aktualisieren der Werte in der Rezeptur könnte bei erneutem Einloggen einen Online-Change notwendig machen.
Die Werte werden gemäß den Einstellungen des Rezepturverwalters (Registerkarte „Speicherung“) mit dem Standardnamen für Rezepturdateien abgespeichert.