Symbol: 
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Package Manager“, wo Sie Packages installieren, deinstallieren und verwalten.
Aufruf: Menü „Tools“
Sie können den Package Manager auch als alleinstehende Anwendung mit der Kommandozeile aufrufen.
|
Auflistung der installierten Package mit „Name“, „Version“,„Installationsdatum“, „Update-Info“, „Lizenzinformation“ Wenn ein Package aus dem CODESYS Store stammt, kennzeichnet CODESYS es mit dem roten Package-Symbol Wenn ein Update verfügbar ist, zeigt CODESYS dies mit einem Eintrag in der Spalte „Update-Info“ und mit dem Symbol |
|
|
„Aktualisieren“ |
Aktualisiert die Auflistung |
|
„Installieren“ |
Öffnet den Standarddialog für das Suchen nach einem Package im Dateisystem. Der Dateityp ist standardmäßig *.package. Sie können auch zwei Versionen eines Packages installieren. Nach Auswahl des Packages öffnet sich der Dialog „Package-Signaturen überprüfen“:
Nach Auswahl des Packages erscheint der Installationsassistent mit den Dialogen:
Wenn dieser Dialog erfolgreich abgeschlossen ist, steht das ausgewählte Package zur Installation bereit. Damit die Installation des Packages automatisch gestartet und durchgeführt wird, müssen alle CODESYS-Instanzen geschlossen werden. |
|
„Deinstallieren “ |
Deinstalliert das selektierte Package
Wenn dieser Dialog abgeschlossen ist, müssen alle CODESYS-Instanzen geschlossen werden, um die Deinstallation des Packages zu starten. |
|
„Details“ |
Öffnet für das selektierte Package den Dialog „Details“ mit folgenden Registerkarten:
|
|
„Im Hintergrund nach Updates suchen“ |
|
|
„Versionen anzeigen“ |
|
Sie können die „Prüfsumme“, die CODESYS im Dialog „Details“ und im Dialog „Installation - Lizenzvereinbarung“ des Installations-Assistenten anzeigt, mit der Package-Prüfsumme des Package-Anbieters vergleichen. Damit stellen Sie sicher, dass Sie ein Original-Package installiert haben.
Wenn Sie eine neuere Version des Programmiersystems im gleichen Installationsverzeichnis wie die vorherige Version installieren, bleibt die Lizenzinformation zu den bereits installierten Packages erhalten und CODESYS zeigt die Information im Dialog „Package Manager“ an.
|
„Updates suchen“ |
Sucht auf Ihrem System und im CODESYS Store Updates für das selektierte Package. CODESYS zeigt gefundene Updates in der Spalte „Update-Info“ der Package-Liste an. |
|
„Download“ |
Installiert das Update-Package mit Hilfe des Dialogs „Package download“. Im Dialog „Package download“ klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Download und Installation“. |
|
„Bewertung“ |
Abgabe einer Bewertung des Package |
|
„CODESYS Store“ |
Link zur Homepage des Stores |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
anstelle des gelben Symbols
an.
: Das Package soll installiert werden, obwohl es unsigniert oder selbstsigniert ist