Symbol:
Funktion: Der Befehl exportiert eine aktive Textliste, importiert eine Datei oder gleicht eine Textlisten mit einer Datei ab. Die Datei hat CSV-Format. Der Dialog „Import/Export “ bietet dafür Optionen an.
Aufruf: Menü „Textliste Import/Export Textlisten“, Kontextmenü
Voraussetzung: Eine Textliste oder eine globale Textliste ist geöffnet und aktiv.
Dialog 'Import/Export'
|
„Datei für Vergleich oder Import auswählen“ |
Datei, die CODESYS ausliest.
|
|
„Exportdatei auswählen“ |
Datei, in die CODESYS schreibt.
|
|
„Importieren“ |
Voraussetzung: In „Datei für Vergleich oder Import auswählen“ ist eine Datei ausgewählt. Die Datei kann Textlisteneinträge sowohl für die globale Textliste als auf für Textlisten enthalten. Globale Textliste
Textlisten
|
|
„Ersetzungsdatei importieren“ |
Voraussetzung: In „Datei für Vergleich oder Import auswählen“ ist eine Ersetzungsdatei ausgewählt Die Ersetzungsdatei enthält Ersetzungen für die globale Textliste. CODESYS arbeitet die Ersetzungsdatei zeilenweise ab und führt die spezifizierten Ersetzungen in der globalen Textliste durch. Der Aufbau der Ersetzungsdatei ist im Kapitel "Statischen Text in einer globalen Textliste verwalten" beschrieben. |
|
„Exportieren“ |
Voraussetzung: In „Exportdatei auswählen“ ist die Datei, in die CODESYS schreibt, ausgewählt. CODESYS exportiert alle Texte aus allen Textlisten des aktuellen Projekts. In der Exportdatei werden alle im Projekt vorhandenen Sprachen als Spalten eingefügt. Die Datei kann dazu verwendet werden die sprachenabhängigen Texte extern übersetzen zu lassen. |
|
„Nur Textunterschiede exportieren“ |
Voraussetzung: In „Datei für Vergleich oder Import auswählen“ ist eine Importdatei für den Vergleich ausgewählt, In „Exportdatei auswählen“ ist eine Exportdatei, in die CODESYS schreibt, ausgewählt. CODESYS liest die Importdatei, vergleicht die Zeilen der aktiven Textliste damit. Wenn Zeilen übereinstimmen, ignoriert CODESYS diese. Wenn Zeilen sich unterscheiden, schreibt CODESYS die Zeile in die Exportdatei und übernimmt dabei gegebenenfalls Übersetzungen aus der Textliste. CODESYS übernimmt die Übersetzungen aus der Importdatei und überschreibt Sie gegebenenfalls. |
öffnet den Dialog