Symbol:
, Tastaturkürzel: [F11]
Funktion: Der Befehl startet eine Codeerzeugung für die aktive Applikation.
Aufruf: Menü „Erstellen“
Bei der Codeerzeugung mit diesem Befehl wird wie beim Laden der Applikation auf die Steuerung Code erzeugt; der Code wird jedoch nicht auf die Steuerung übertragen. Dabei erfolgen weitere Prüfungen des Quellcodes. Somit können Sie den Code auf Fehler prüfen, die vom Compiler nicht erkannt werden und diese korrigieren, bevor er im Online-Betrieb verwendet wird.
Siehe auch