Funktion: Der Befehl aktiviert oder deaktiviert die Ablaufkontrolle.
Aufruf: Menü „Debug“
Voraussetzung: Die Applikation ist im Online-Betrieb.




HINWEIS

Eine aktive Ablaufkontrolle verlängert die Laufzeit der Applikation!
Wenn die Option „Bestätigter Online-Betrieb“ in den Kommunikationseinstellungen aktiviert ist, erscheint beim Einschalten der Ablaufkontrolle eine Meldungsbox, über die der Vorgang noch abgebrochen werden kann.
Das Verwenden von Haltepunkten und die schrittweise Abarbeitung des Programms sind bei aktivierter Ablaufkontrolle nicht möglich.
Siehe auch