Symbol , Tastaturkürzel [Strg] + [F]
Symbol , Tastaturkürzel [Strg] + [Umschalt] + [F]
Funktion: Die Befehle durchsuchen das Projekt oder Teile davon nach einer bestimmten Zeichenkette.
Aufruf: Menü „Bearbeiten Suchen Ersetzen“
Der Befehl öffnet den Dialog „Suchen“, in dem die zu suchende Zeichenkette eingegeben und die Suchoptionen definiert werden.
Dialog 'Suchen'
„Suchen nach“ |
Zeichenkette, nach der gesucht wird. |
„Groß-/Kleinschreibung“: |
|
„Nur ganzes Wort“: |
|
„Nach oben suchen“: |
|
„Reguläre Ausdrücke verwenden“: |
Über die Schaltfläche |
„Suchen in:“ |
|
„Weitersuchen“ |
Starten der Suche |
„Alle Suchen“ |
Alle Suchergebnisse erscheinen im Meldungsfenster mit Angabe von Objektpfad, Projektname, Objektname und Objektposition. Mögliche Zusätze bei der Position: „(Dekl)“ = Deklarationsteil des Objekts, „(Impl)“ = Implementierungsteil des Objekts Mit einem Doppelklick auf den Listeneintrag springt der Fokus zur Trefferposition im jeweiligen Objekteditor. |
„Ersetzen“ |
Wechselt zum Dialog „Ersetzen“ |
Die Farbe der Markierung von Suchergebnissen kann in den Optionen des Texteditors angepasst werden. Dies erfolgt über den Parameter „Selektionsfarbe“ - „Inaktiv“ in der Registerkarte „Textbereich“.
Siehe auch
Dialog für die Einstellung der zu durchsuchenden Objekte
„Gesamtes Projekt“ |
Alle editierbaren Stellen in allen Objekten des Projekts werden durchsucht. |
„Gesamtes Projekt und alle nicht kompilierten Bibliotheken“ |
Alle editierbaren Stellen in allen Objekten des Projekts und eingebundener, nicht kompilierter Bibliotheken werden durchsucht. |
„Innerhalb der folgenden Objekte“ |
Nur die editierbaren Stellen innerhalb der hier definierten Objekte werden durchsucht: |
|
|
„Alle geöffneten Editoren“ |
Alle Editoren, die gerade in einem Fenster geöffnet sind, werden durchsucht. |
„Aktiver Editor“ |
Nur der Editor, in dem gerade der Cursor steht, wird durchsucht. |
„Nur Selektion“ |
Nur der gerade in einem Objekt selektierte Text wird durchsucht. |