Funktion: Der Befehl pflegt Änderungen an der Deklaration des selektierten Elements in der Grafik ein.
Aufruf: Menü „FUP/KOP/AWL“, Kontextmenü
Voraussetzungen: Der FUP-, KOP- oder CFC-Editor ist aktiv. Ein Baustein ist selektiert. Eine erweiternde Änderung an der Deklaration wurde vorgenommen.
Der Befehl prüft, ob ein Baustein und seine Deklaration im Deklarationseditor übereinstimmen. Die Änderung wird nur für den Baustein übernommen, wenn die Deklaration erweitert wurde. Löschungen und Überschreibungen werden nicht aktualisiert.
Siehe auch