Symbol:
Funktion: Der Befehl fügt einen leeren Baustein mit einem booleschen Eingang „Enable“ und einen booleschen Ausgang „Enable Out“ am Ende des selektierten Netzwerks ein.
Aufruf: Menü „FUP, KOP, AWL“, Kontextmenü
Voraussetzungen: Ein FUP-Editor, KOP-Editor oder ein AWL-Editor ist aktiv. Ein Netzwerk muss selektiert sein. Kein anderer Baustein darf selektiert sein.
Wenn zum Zeitpunkt des Bausteinaufrufs „Enable“ den Wert FALSE
hat, werden die im Baustein definierten Operationen nicht ausgeführt. Andernfalls,
also wenn „Enable“ den Wert TRUE
hat, werden diese Operationen ausgeführt. Der ENO-Ausgang wirkt als Repeater des
EN-Eingangs.
Siehe auch