Symbol:
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Projekt dokumentieren“, wo Sie die Projektdokumentation definieren. Die Projektdokumentation ist die Auswahl der Objekte des geöffneten Projekts, deren Inhalt sie ausdrucken wollen.
Aufruf: Menü „Projekt“
„Bitte wählen Sie die auszudruckenden Objekte aus:“ |
Baumansicht des Projekts. In der Ansicht können Sie jedes Objekt aktivieren oder deaktivieren und somit für den Ausdruck aus- oder abwählen. Standardmäßig sind alle Objekte ausgewählt. |
„Deckblatt“ |
CODESYS erstellt ein Deckblatt mit dem Titel "Project Documentation" und folgenden Informationen:
|
„Inhaltsverzeichnis“ |
CODESYS erstellt ein Inhaltsverzeichnis für die Projektdokumentation |
„Vorschau“ |
CODESYS erstellt und öffnet eine Vorschau des Ausdrucks der Projektdokumentation |
„Auswählen“ |
CODESYS öffnet eine Auswahlliste zur Auswahl aller oder einzelner Objekttypen für die Projektdokumentation. |
„Auswahl aufheben“ |
CODESYS öffnet eine Auswahllliste zur Auswahl aller oder einzelner Objekttypen, die nicht in der Projektdokumentation enthalten sein sollen. |
„OK“ |
Der Dialog „Drucken“ öffnet sich. |