Symbol:
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Geräte-Repository“. Dieser Dialog dient der Verwaltung der Geräte, die auf dem lokalen System installiert sind und in CODESYS-Projekte eingebunden werden können.
Aufruf: Menü „Tools“
Dialog 'Geräte-Repository'




VORSICHT

Sie dürfen das interne Geräte-Repository nicht manuell verändern. Sie dürfen keine Dateien ins Repository oder von dort woandershin kopieren! Sie müssen immer den Geräte-Repository-Dialog verwenden, um Geräte zu installieren oder zu deinstallieren!
„Speicherort“ |
Anzeige der Geräte-Repository-Verzeichnisse auf dem lokalen System. Die Auswahlliste zeigt die aktuell eingerichteten Speicherorte. Standardmäßig legt CODESYS mit der Installation das System-Repository an. Die Geräte des ausgewählten Speicherorts werden im Bereich „Installierte Gerätebeschreibungen “ aufgelistet |
„Bearbeiten“ |
Öffnet den Dialog „Repository-Speicherorte ändern“. |
Auflistung der Repositorys mit „Speicherort“ und „Name“. |
|
„Hinzufügen“ |
Legt ein neues Repository an. Öffnet den Dialog „Repository Speicherort“. Das ausgewählte Verzeichnis (Eingabefeld „Speicherort“) muss leer oder ein bereits bestehendes gültiges Repository sein. |
„Bearbeiten“ |
Öffnet den Dialog „Repository Speicherort “ (siehe „Hinzufügen)“. |
„Entfernen “ |
Es erscheint eine Abfrage, ob das entsprechende Verzeichnis auch von der Festplatte gelöscht werden soll. |
Auflistung der Gerätebeschreibungen in mehrstufiger Baumstruktur. Darstellung jeder Gerätebeschreibungen mit „Name“, „Hersteller“ und „Version“. Die obersten Knotenpunkte stellen Gerätekategorien dar (zum Beispiel Steuerungen, Feldbusse, Logische Geräte..). |
|
„Zeichenfolge für die Volltextsuche in allen Geräten“ |
Durch einen Klick in dieses Feld wird es editierbar. Wenn Sie eine beliebige Zeichenkette eingeben, werden im unteren Fenster nur die Geräte angezeigt, die die Zeichenkette beinhalten. Die übereinstimmende Zeichenkette ist bei diesen Geräten gelb markiert. |
„Hersteller:“ |
Auswahlliste mit Herstellern, deren verfügbare Geräte angezeigt werden. |
„Installieren“ |
Öffnet den Dialog „Installiere Gerätebeschreibung“. Für die Standardgeräte des Dateityps ".devdesc.xml". Sie können auch herstellerspezifische Beschreibungsdateien, wie zum Beispiel "*gsd"-Dateien für PROFIBUS DP Module, *.eds- und dcf-Dateien für CAN-Geräte auswählen. Wenn Sie die Auswahl mit „OK“ bestätigen, fügt CODESYS das neue Gerät im Geräte-Repository ein. Fehler während der Installation (zum Beispiel fehlende Dateien, die von der Gerätebeschreibung referenziert werden) gibt CODESYS im unteren Teil des Geräte-Repository-Dialogs aus. |
„Deinstallieren“ |
Deinstalliert das selektierte Gerät. Wenn Sie das Gerät aus dem Geräte-Repository löschen, steht es für die Verwendung im Programmiersystem nicht mehr zur Verfügung. |
„Geräte-Repository erneuern“ |
Aktualisiert alle Geräte im Geräte-Repository. Wenn neue Versionen von Import-Plug-Ins verfügbar sind, können einige Gerätebeschreibungen
veraltet sein. Die betroffenen Geräte sind mit dem Symbol |
„Download fehlender Beschreibungen“ |
Erscheint, wenn Sie Geräte in Ihrem Projekt verwenden, die im Geräte-Repository nicht vorhanden sind. Wenn Sie den Befehl ausführen, erscheint eine Liste mit den fehlenden Geräten. Darin können Sie die entsprechenden Geräte auswählen für den Download auswählen. |
„Details“ |
Öffnet den Dialog „Details“ für die selektierte Gerätebeschreibung. Der Dialog enthält zusätzliche Informationen aus der Gerätebeschreibungsdatei. |




HINWEIS

Während der Installation kopiert CODESYS die Gerätebeschreibungsdateien und alle zusätzlichen Dateien, die von dieser referenziert werden, an einen internen Speicherort. Somit haben Änderungen an den Originaldateien keinen Effekt mehr auf die installierten Geräte. Um solche Änderungen wirksam werden zu lassen, müssen Sie die Geräte neu installieren. Es wird empfohlen, die interne Versionsnummer einer Gerätebeschreibung nach einer Modifikation zu verändern.