Funktion: Der Befehl löscht die Übersetzungsinformationen für alle Applikationen des Projekts.
Aufruf: Menü „Erstellen“
Die Übersetzungsinformation wurde beim letzten Download der Applikation im lokalen Dateisystem angelegt und in einer Datei (*.compileinfo) gespeichert.
Der Befehl bewirkt, dass vor einem erneuten Einloggen zwingend ein Download durchgeführt werden muss. Ein Online Change ist nicht mehr möglich. Im Unterschied zum Befehl „Bereinigen“ (nur der aktiven Applikation) erzeugt CODESYS das Sprachmodell für alle Objekte neu, was zusätzlich Zeit in Anspruch nimmt.




HINWEIS

Überlegen Sie sorgfältig, ob es nötig ist, den Befehl anzuwenden. Wenn Sie nur ein erneutes Übersetzen und einen Download der aktiven Applikation wünschen, verwenden Sie den Befehl „Bereinigen“.
Siehe auch