Symbol:
, Tastaturkürzel: [F11]
Funktion: Der Befehl veranlasst einen Übersetzungslauf, also eine Syntaxprüfung, für alle Poolobjekte, die in der Ansicht POUs verwaltet werden und somit projektweit verfügbar sind. Dies ist in erster Linie bei der Erstellung von Bibliotheken nützlich.
Aufruf: Menü „Erstellen“
Voraussetzung: Ein Bibliotheksprojekt ist geöffnet.




HINWEIS

Der Befehl führt nicht zur Codegenerierung. Es wird auch keine Datei mit Informationen zum Übersetzungslauf im Projektverzeichnis angelegt.