HINWEIS

Diese Art des Forcens verwendet intern einen Datenhaltepunkt und ist damit vom Forcen über den Befehl „Werte forcen“ bzw. [F7] zu unterscheiden!
Werte, die über den Befehl „FB-Eingang forcen“ geforct wurden, reagieren nicht auf die Befehle „Alle Forces anzeigen“ oder „Forcen für alle Werte aufheben“.
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Wert forcen“ zum Forcen des selektierten Eingangs eines Funktionsbausteins. Das Forcen kann mit dem gleichen Befehl und Dialog wieder aufgehoben werden.
Aufruf:
-
CFC
-
Kontextmenü
Voraussetzungen:
-
Der CFC-Editor ist im Onlinebetrieb und der Eingang des Funktionsbausteins ist selektiert
-
Bei Compilerversionen 3.5.11.x und 3.5.12.x: Die "Forcebarkeit" des Bausteins ist über den Befehl „Bausteinelement für Forcen vorbereiten“ aktiviert
Im Dialog „Wert forcen“ können Sie entweder einen Wert eingeben, mit dem der Eingang des Funktionsbausteins geforct werden soll, oder den aktuell geforcten Wert wieder entfernen.
Nach dem Forcen erscheint der Eingang grün hinterlegt. Boolesche Eingänge erhalten zudem ein kleines Monitoringfenster mit dem geforcten Wert. Der geforcte Wert wird in der Spalte „Wert“ von Monitoringansichten angezeigt, also im Deklarationsteil des Programmbausteins oder in einer Überwachungsliste.
Dialog 'Wert forcen'
|
„Ausdruck“ |
Name des Funktionsbausteineingangs. Beispiel: |
|
„Typ“ |
Datentyp des Eingangs |
|
„Einen neuen Wert zum Forcen setzen“ |
|
|
„Wert entfernen“ |
|
: Im Eingabefeld können Sie den gewünschten neuen Wert eintragen. Das Format muss
dem Datentyp entsprechen.