Funktion:
-
Wenn Sie den Befehl im Persistenzeditor auswählen, wird die Applikation nach Deklarationen persistenter Variablen mit dem Schlüsselwort
PERSISTENTdurchsucht, die sich außerhalb des Persistenzeditors befinden. Für jede gefundene Deklaration wird im Persistenzeditor ein Instanzpfad dieser Variablen hinzugefügt. -
Wenn Sie den Befehl in einer Variablenkonfiguration auswählen, wird für jede Variablen mit unvollständiger Adresse ein Instanzpfad hinzugefügt. Dabei werden alle Funktionsbausteine der Applikation berücksichtigt.
Aufruf: Menü „Deklarationen“, Kontextmenü
Voraussetzung
-
Der Persistenzeditor (globale persistente Variablenliste) ist aktiv oder eine Variablenkonfiguration (globale Variablenliste mit
VAR_CONFIG-Deklarationen) ist geöffnet. -
Die Applikation wurde erfolgreich übersetzt.