Funktion: Der Befehl stellt eine kurzzeitige Verbindung zur Hardware her und ermittelt die Geräte im Netzwerk. Die gefundenen Geräte können Sie dann in den Gerätebaum Ihres Projekts übernehmen.
Aufruf: Menü „Projekt“, Kontextmenü eines Geräteobjekts im Gerätebaum.
Voraussetzung: Die Kommunikationseinstellungen zum Steuerungsgerät sind korrekt. Das Gateway und die SPS sind gestartet. Das Gerät unterstützt die Scan-Funktionalität.
Folgende Geräte stellen die Scan-Funktion zur Verfügung: EtherCAT Master, EtherNet/IP Scanner (IEC), Sercos Master, CANopen Manager, CANopen Manager SIL2, Profinet Controller und Profibus DP Master.
Sie können den Geräte-Scan sofort durchführen, wenn die Scan-Funktionalität fest in der SPS implementiert ist. Wenn die Scan-Funktionalität in einer Bibliothek implementiert ist, müssen Sie sich einmalig einloggen, um die Bibliothek auf die Steuerung zu laden.
Der Befehl bezieht sich auf die im Gerätebaum selektierte Master-Steuerung. Beispielsweise kann ein bereits eingefügter PROFINET IO-Controller ausgewählt werden und mit dem Befehl die ihm zugeordneten E/A-Geräte und E/A-Module ermittelt werden.
Nach dem Ausführen des Scans erscheint der Dialog „Geräte suchen“ mit den gefundenen Geräte.
Dialog 'Geräte suchen'
„Gerätename, Gerätetyp, Adresse, Stationsname etc.“ |
Daten zum gefundenen Gerät, abhängig vom Netzwerktyp. Wenn Sie einen Wert in der Liste der gefundenen Geräte ändern, wird der Wert kursiv dargestellt. Das zeigt an, dass der neue Wert im Editor in CODESYS geändert ist, jedoch noch nicht im Gerät. Sobald Sie den Wert ins Gerät geladen haben, wird er wieder normal dargestellt. Werte, die Unterschiede zwischen Projekt und gefundenen Geräte zeigen, erscheinen orange. Wenn mehrere Gerätebeschreibungen für das gefundene Gerät vorhanden sind, so wird der Name in Fettschrift dargestellt. Die Auswahl der passenden Gerätebeschreibung ist für die verschiedenen Feldbusse unterschiedlich gelöst. Details hierzu finden Sie im entsprechenden Feldbuskapitel. Wenn keine Gerätebeschreibung gefunden wurde, so erscheint die Meldung "Attention! The device was not found in the repository". Abhängig vom Bussystem werden zusätzliche Informationen wie zum Beispiel Herstellernummer und Produktnummer angezeigt. Ohne die installierte Gerätebeschreibung kann das Gerät nicht in das Projekt eingefügt werden. |
„Unterschiede zum Projekt anzeigen“ |
|
„Geräte suchen“ |
Startet einen erneuten Suchlauf. |
„Ins Projekt kopieren“ |
Das in der Tabelle selektierte Gerät wird in den Gerätebaum im Projekt eingefügt. Wenn nichts selektiert ist, werden alle gefundenen Geräte übernommen. |




HINWEIS

Wenn Sie mit „Alle Geräte ins Projekt kopieren“ Geräte in den Gerätebaum einfügen, die im Gerätebaum bereits vorhanden sind, ist Folgendes zu beachten: Die Daten der Registerkarten „Prozessdaten“ und „<...> E/A-Abbild“ der bereits vorhandenen Geräte können mit den Daten der neu eingefügten Geräte überschrieben werden.
Dieser Teil des Dialogs ist nur sichtbar, wenn Sie die Option „Unterschiede zum Projekt anzeigen“ aktiviert haben. Unterschiede zwischen den gefundenen und konfigurierten Geräten werden farblich markiert. Grün dargestellte Geräte sind auf beiden Seiten identisch. Rot dargestellte Geräte sind nur in der Ansicht der gefundenen oder konfigurierten Geräte vorhanden. |
|
![]() |
Wenn Sie in beiden Ansichten ein Gerät selektiert haben, wird das gefundene Geräte oberhalb des selektierten konfigurierten Geräts eingefügt. |
![]() |
Wenn Sie in beiden Ansichten ein Gerät selektiert haben, wird das gefundene Geräte unterhalb des selektierten konfigurierten Geräts eingefügt. |
![]() |
Wenn Sie in beiden Ansichten ein Gerät selektiert haben, wird das konfigurierte Geräte durch das gefundene Gerät ersetzt. |
![]() |
Alle gefundenen Geräte werden in das Projekt kopiert. |
![]() |
Löscht das selektierte konfigurierte Gerät. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'